- 1910.147 - Industria general
- Cantidad de violaciones: 2.975
- 2.944 en el año fiscal 2018
- Las tres principales citaciones por cierre/etiquetado incorrecto fueron:
- Insuficientes procedimientos de control de energía, formación e inspecciones
- Requisitos de rendimiento de capacitación y comunicación para el control de energía peligrosa durante el servicio y el mantenimiento
- Los empleadores no realizaron inspecciones periódicas de los procedimientos de cierre/etiquetado
¡La CUATRO infracción más citada de la OSHA está relacionada con la seguridad eléctrica!
Número 4 - Cierre/etiquetado
Número 10 - Métodos eléctricos y de cableado
- 1910.305 - Industria general
- Cantidad de violaciones: 1.530
- 1.937 en el año fiscal 2016
- Los investigadores observaron sustitutos inseguros del cableado permanente y el uso incorrecto de los cordones de extensión
- Orificios no usados en gabinetes, cajas y accesorios no cerrados de manera efectiva
Estadísticas impactantes
Desde 2010, ha habido aproximadamente 1.100 muertes en los EE. UU. por contacto accidental con la electricidad Y más de 14.000 lesiones eléctricas no fatales que han dado lugar a tiempo fuera del trabajo. Eso equivale a casi 3 muertes y 40 lesiones no fatales por semana, todas las semanas durante este período. Este es un peligro ocupacional grave y generalizado que afecta a los trabajadores de muchas industrias, en una amplia gama de puestos y funciones laborales.
Si bien estas estadísticas pueden parecer sorprendentes, el hecho es que las regulaciones de seguridad en el lugar de trabajo han tenido un impacto significativo en la reducción de la cantidad de lesiones eléctricas y fatalidades en el lugar de trabajo. Desde 1992, las regulaciones de seguridad han tenido un impacto positivo en la reducción de accidentes relacionados con la electricidad. El descenso ha sido aún más rápido desde 2006 y esto puede atribuirse a la promulgación y aplicación de códigos de seguridad eléctrica más estrictos. Si bien el aumento de la legislación a veces puede parecer inconveniente, se ha comprobado que salva vidas.
Pero aún queda trabajo por hacer: si bien ha habido una caída considerable en las fatalidades eléctricas, las lesiones y la muerte por peligros eléctricos en el lugar de trabajo siguen siendo un peligro real. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, en 2016: 154 fatalidades en total y 1640 lesiones no fatales se debieron a la exposición a la electricidad.
Documentos principales
Los requisitos de la OSHA para la seguridad ocupacional se encuentran en el Título 29 del Código de Relaciones Federales (Code of Federal Relations, CFR). La Parte 1910, Subparte S, aborda los requisitos de seguridad eléctrica para la industria general, mientras que la Parte 1926, Subparte K, aborda los requisitos de seguridad eléctrica para la construcción.
Además del texto de la OSHA, se hace referencia a la “trilogía” de NFPA 70, tanto directa como indirectamente, como guía para garantizar un lugar de trabajo seguro desde el punto de vista eléctrico.
Instalación segura
La instalación adecuada del equipo eléctrico es primordial para reducir los peligros eléctricos. NFPA 70: El National Electrical Code, junto con las instrucciones de los fabricantes, son documentos clave para facilitar este proceso.
Mantenimiento regular
Todos los equipos requieren mantenimiento para garantizar la integridad de la instalación durante toda la vida útil. NFPA 70B: Estándar para el mantenimiento de equipos eléctricos, junto con las instrucciones de los fabricantes, son documentos clave para facilitar este proceso. Históricamente, el NFPA 70B siempre se ha escrito como una práctica recomendada, lo que incluye sugerencias no obligatorias y el uso de lenguaje como “debería” o “no debería”. Sin embargo, la edición de 2023 ha sido completamente renovada y ahora está escrita como estándar, que ahora incluye un lenguaje obligatorio como “deberá” o “no debe”.
Programa de seguridad eléctrica
Es esencial que un empleador tenga un programa de seguridad documentado que identifique el riesgo de exposición a peligros eléctricos y un medio para mitigarlos. NFPA 70E: la norma para la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo es un documento clave para facilitar este proceso y sirve como base para los requisitos de seguridad eléctrica de la OSHA.
Código de Regulaciones Federales CFR 29 , Parte 1910
Regulaciones para la industria general
Código de Regulaciones Federales CFR 29 , Parte 1926
Regulaciones para la construcción