Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Centro de datos de eBay

Centro de datos de eBay

Los centros de datos de eBay se actualizan a 40GbE con Leviton

Sinopsis
Como parte de su hoja de ruta tecnológica para centros de datos, eBay planeó actualizar a 40GbE para sus servidores. Para cumplir con los requisitos del nuevo diseño, eBay necesitaba una solución de cableado OM4+ personalizada que ayudara a resolver los siguientes desafíos:
 

  • Admite longitudes prolongadas de fibra de modos múltiples: hasta 500 metros de longitud
  • Aumentar la densidad de la fibra al séxtuple respecto del diseño actual
  • Tener la flexibilidad de adaptarse a diversos proveedores de equipos
  • Permitir la migración a futuras velocidades de ancho de banda de 100GbE y 400GbE
  • Ofrecen un manejo y mantenimiento de red fácil
     

La búsqueda de un gran ancho de banda y un mayor alcance impulsa la innovación
A través de una amplia colaboración con Leviton, eBay pudo cumplir con sus requisitos, y el sistema OM4+ ahora está instalado en cuatro centros de datos. La empresa ahora hace un uso más eficiente de sus instalaciones existentes, puede responder rápidamente a la demanda de los clientes y se encuentra en una posición más sólida para expandirse en el futuro. eBay es un líder reconocido en avances en centros de datos. Desde reducir abruptamente el consumo de energía hasta sus singulares iniciativas para ahorrar espacio, la empresa de comercio electrónico se encuentra a la vanguardia de la eficiencia y el diseño de centros de datos.

En 2014, eBay desarrolló un nuevo diseño de red Leaf-Spine que proporcionaría 40GbE a los gabinetes de servidores en sus centros de datos existentes. Como parte de esta actualización "G4" de cuarta generación, los ingenieros de centros de datos de eBay querían utilizar puertos de conmutación de alta densidad con ópticas de modos múltiples rentables, en lugar de ópticas de modo único más costosas. Sin embargo, no estaban seguros de si la fibra de modos múltiples podría soportar las distancias requeridas en sus grandes centros de datos, hasta 500 metros en algunos casos.

Los ingenieros prueban un sistema de modos múltiples con puertos MXP Arista de 120GbE en el interruptor de columna, cableados a transceptores de alcance extendido 40GBASE-XSR4 en los interruptores de la parte superior del bastidor (Top-of-Rack, ToR). Para garantizar la interoperabilidad, eBay utilizó interruptores de varios fabricantes en la prueba, entre ellos, Arista, Cisco y Juniper. eBay también eligió el sistema de cableado de fibra violeta OM4+ de Leviton para la prueba, que proporciona un mayor ancho de banda y un alcance más largo que el cableado OM4 estándar.

Si bien los transceptores 40GBASE-XSR4 de alcance extendido tienen una distancia mínima establecida por el fabricante de 400 metros, la prueba fue exitosa sin errores ni paquetes fallidos al transmitir a más de 750 metros. Esta aplicación real demostró ser el canal más conocido para admitir 40GbE a través de fibra de modos múltiples.

Elvalor a través de la densidad, la flexibilidad y la escalabilidad de
eBay probó el canal óptico con cuatro pares acoplados con conectoresMTP® de 24 fibras. El sistema de cableado incluyó cables troncales, arneses y cordones de matriz OPT-X™ Unity de Leviton, y cintas para insertar e2XHD.

Cada puerto de conmutación MXP Arista de 120GbE admite doce 10GbE tres 40GbE o uno de 100GbE. Al usar conexiones MTP de 24 fibras en el interruptor de distribución, eBay puede convertir a tres cables MTP de 8 fibras de 40GbE. Esta configuración optimiza la densidad al tiempo que utiliza el 100 por ciento de las fibras del canal y permite que eBay mantenga el mismo cableado de 24 fibras en el sistema al migrar a 100GbE o mayor ancho de banda en el futuro.

El diseño y las pruebas de canales de 40GbE demostraron a eBay que podía cumplir con sus requisitos de longitud y minimizar el costo por canal. La capacidad de optimizar la densidad en el puerto del conmutador y cumplir con el alcance de 750 metros se traduce en menos hardware general necesario. Esto, además, pone a eBay en una mejor posición para adaptarse al crecimiento y manejar la demanda de los clientes en el futuro.

Desde la prueba inicial, eBay ha instalado el sistema de alcance extendido OM4+ en cuatro de sus ubicaciones en los Estados Unidos. En estas instalaciones, eBay adoptó cintas HDX de Leviton compactas para obtener una interconexión de mayor densidad, crear mayores ahorros de espacio y más capacidad de expansión. Varios productos del sistema OM4+ fueron diseñados y fabricados a medida específicamente para el proyecto G4:

  • Los ingenieros de Leviton crearon un panel de interconexión de parte superior del bastidor de alta densidad completamente nuevo para eBay. El panel en ángulo personalizado acepta las cintas HDX y puede interconectar hasta 144 fibras con LC o 576 fibras con conexiones MTP de 8 fibras en una sola unidad de bastidor. Leviton pudo construir un panel prototipo en seis semanas y comenzó la producción del panel al poco tiempo.
  • Los troncos OM4+ Opt-X Unity de color violeta implementados ofrecen 288 fibras en un cable que luego se dividen en conexiones MTP de 8 fibras, una solución única en la industria. Los troncos utilizan cable MDP Berk-Tek con fibra GIGAlite-10XB, que ofrece el factor de forma más pequeño de la industria, lo que permite a eBay reducir el llenado de la vía y mejorar el flujo de aire.
  • eBay implementó mazos de cables y cables matrices MTP codificados por color personalizados que ayudan a los técnicos de centros de datos a identificar cambios de polaridad a lo largo del sistema. Por ejemplo, las fundas de conector de color verde representan el método de polaridad B de MTP, mientras que las fundas grises designan el método A de MTP. Este tipo de identificación precisa permite el mantenimiento constante y MAC y ayuda a los técnicos a ahorrar tiempo y mantener las agrupaciones paralelas correctas para los puertos de conmutación. Además, los conjuntos de cables tienen código de color violeta para identificar la fibra OM4+ en la red y evitar confusiones y la pérdida de canal que puede ocurrir cuando se utiliza cableado de fibra OM3 y/o OM4 en el mismo centro de datos. El sistema OM4+ de Leviton fue la primera solución integral completamente violeta del mercado.

 

 

5614_eBay_Actualizaciones_9_22.indd

Colaboración para la actualización a G4
Al seleccionar los productos y el diseño de infraestructura correctos para las pruebas iniciales y las actualizaciones a G4, Shawn Tugwell, Ingeniero de espacios blancos de centros de datos de eBay, trabajó en conjunto con Leviton para desarrollar una solución completa para la nueva actualización a G4. Los miembros del equipo de Leviton colaboraron extensamente con eBay en el desarrollo de productos de alta densidad personalizados, nuevas configuraciones de polaridad y esquemas exclusivos de codificación por color. El equipo de soporte de Leviton incluyó:

  • Gerente Regional de Ventas de Randy Perkins
  • Dave Mullen
    Gerente Principal de Productos de Fibra y Centro de Datos
  • Ingeniero principal de aplicaciones de centros de datos y fibra Dennis Manes

Impact
oLa actualización técnica de G4 ha permitido a eBay aumentar el ancho de banda de los servidores en sus centros de datos existentes. El diseño de modos múltiples OM4+ de alcance extendido brinda a la empresa mayor flexibilidad de diseño y, a la vez, utiliza transceptores de modos múltiples más rentables. Y el diseño de alta densidad, con puertos MXP de 120G, conectividad MTP de 24 fibras, troncos de 288 fibras y paneles de interconexión personalizados, hace el uso más eficiente del espacio de eBay y crea capacidad para crecimiento futuro.

Como resultado de la amplia colaboración entre Leviton y eBay, las empresas recibieron el premio de oro en el programa de Premios a Innovadores 2015 de Cabling Installation & Maintenance.