MELVILLE, N.Y., 12 de abril de 2022 – Leviton anunció hoy la presentación de su nuevo cargador de pared con combinación ICFT de autoverificación SmartlockPro, USB tipo A/tipo C. Este producto combina la protección confiable contra fallas a tierra de la tecnología ICFT de Leviton con dos puertos USB de alta potencia, un puerto tipo A y un puerto tipo C, para brindar la máxima alimentación para una carga más rápida y hasta dos veces más alimentación que los productos de la competencia.
“Con dos tecnologías líderes en una sola unidad, nuestro nuevo cargador de pared ICFT con combinación USB tipo A/tipo C ofrece una manera conveniente y que ahorra espacio para agregar una poderosa estación de carga USB a áreas del hogar que requieren protección ICFT del National Electrical Code® (NEC®), incluidas cocinas y baños”, dijo William Randall, Director de Manejo de Productos de Leviton. “Cada cargador USB de pared de Leviton cuenta con un chip inteligente que reconoce y optimiza los requisitos de carga del producto conectado, lo que garantiza que los productos se carguen de manera rápida y eficiente”.
El USB de 4,8 A ofrece 24W de alimentación total. La protección contra sobrecorriente en los dos puertos USB ayuda a proteger los componentes electrónicos de recibir demasiada alimentación, lo que puede dañar los productos. Es compatible con productos USB 3.1, 3.0, 2.0 y 1.1.
Al igual que con la línea completa de ICFT de Leviton, este modelo está diseñado para cumplir con el estándar UL más reciente para automonitoreo (autoverificación) mediante la realización periódica de una prueba interna automática para confirmar que la alimentación protegida está disponible. Si el ICFT detecta un problema, ocurrirá una o más de las siguientes situaciones:
- Se denegará la alimentación (disparo con incapacidad de restablecer)
- El tomacorriente se disparará con la capacidad de restablecerse. Esto está sujeto al siguiente ciclo de prueba de automonitoreo o el producto se disparará varias veces
- Indicación visual y/o sonora
Para mayor seguridad, los tomacorrientes cuentan con obturadores a prueba de manipulaciones que cumplen con los requisitos del artículo 406.12 del NEC al bloquear el acceso a los contactos a menos que se inserte una clavija de dos o tres clavijas.
El cargador de pared con combinación ICFT de autoverificación SmartlockPro con USB tipo A/tipo C está disponible en modelos de 15A A y 20A, es compatible con las placas de pared sin tornillos Decora® y Decora Plus™ y está respaldado por una garantía limitada de dos años.
Para obtener más información, visite www.leviton.com/usb.
Acerca de Leviton Residencial
Los productos residenciales de Leviton son la marca preferida por constructores y contratistas eléctricos. Los centros de carga, controles de iluminación y productos de cableado ganadores de premios de Leviton ayudan a los profesionales de la industria eléctrica y a los dueños de casa a crear ambientes inteligentes y seguros que ahorran energía y brindan conveniencia y fiabilidad. Obtenga más información en www.leviton.com.
Acerca de Leviton
Cada día, Leviton diseña posibilidades que hacen del futuro una realidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de hoy en todo el mundo. Desde electricidad hasta iluminación, redes de datos y manejo de energía, Leviton desarrolla soluciones inteligentes que ayudan a que la vida de sus clientes sea más fácil, más segura, más eficiente y más productiva. Impulsado por el compromiso hacia sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite http://www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, o www.youtube.com/Levitonmfg.