Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Leviton presenta el nuevo cargador USB de pared con combinación ICFT de autoverificación SmartlockPro®

La protección ICFT líder en la industria de Leviton ahora está disponible con el beneficio de una potente carga USB

Melville, Nueva York, 08 de julio de 2021 Leviton anunció hoy la presentación de su nuevo cargador de pared USB con combinación ICFT de autoverificación SmartlockPro tipo A. Este producto combina la protección confiable contra fallas a tierra de la tecnología ICFT de Leviton con dos puertos USB tipo A que brindan la máxima alimentación para una carga más rápida, hasta el 2X de alimentación que los productos de la competencia. 

“Con dos tecnologías líderes en una sola unidad, nuestro nuevo USB ICFT ofrece una manera conveniente y que ahorra espacio de agregar una estación de carga USB a áreas del hogar que requieren protección ICFT del National Electrical Code® (NEC®), incluidas cocinas y baños”, dijo William Randall, Director de Manejo de Productos de Leviton. “Todos los cargadores USB de pared de Leviton cuentan con un chip inteligente que reconoce y optimiza los requisitos de carga del producto conectado, lo que garantiza que cada producto se cargue de forma rápida y eficiente”.

Al igual que la línea completa de ICFT de Leviton, el cargador USB de pared con combinación de ICFT de autoverificación SmartlockPro está diseñado para cumplir con el estándar UL más reciente para automonitoreo (autoverificación) mediante la realización periódica de una prueba interna automática para confirmar que la alimentación protegida está disponible. Si el ICFT detecta un problema, ocurrirá una o más de las siguientes situaciones:

  • Se denegará la alimentación (disparo con incapacidad de restablecer)
  • El tomacorriente se disparará con la capacidad de restablecerse. Esto está sujeto al siguiente ciclo de prueba de automonitoreo o el producto se disparará varias veces
  • Indicación visual y/o sonora 


Para mayor seguridad, los tomacorrientes del producto cuentan con obturadores a prueba de manipulaciones que cumplen con los requisitos del artículo 406.12 del NEC al bloquear el acceso a los contactos a menos que se inserte una clavija de dos o tres clavijas.

El USB de 4,8 A ofrece dos puertos de carga de alta potencia con 24W de alimentación total, más del doble de alimentación que otros USB ICFT de la competencia. La protección contra sobrecorriente en los dos puertos USB ayuda a proteger los componentes electrónicos de recibir demasiada alimentación, lo que puede dañar los productos. Es compatible con productos USB 3.1, 3.0, 2.0 y 1.1.

El cargador USB de pared SmartlockPro con combinación ICFT de autoverificación tipo A está disponible en modelos de 15A A y 20A, es compatible con las placas de pared sin tornillos Decora® y Decora Plus™ y está respaldado por una garantía limitada de 2 años.
Para obtener más información acerca del cargador USB de pared SmartlockPro con combinación de ICFT de autoverificación tipo A de Leviton, visite www.leviton.com/usb.
 

Acerca de Leviton Residencial

Los productos residenciales de Leviton son la marca preferida por constructores y contratistas eléctricos. Los galardonados controles de iluminación y productos de cableado de Leviton ayudan a los profesionales de la industria eléctrica y a los dueños de casa a crear ambientes inteligentes y seguros que ahorran energía y brindan conveniencia y confiabilidad. Obtenga más información en www.leviton.com/residential.

 

Acerca de Leviton

Leviton es la opción inteligente, ya que ofrece la gama más completa de soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de la actualidad en más de 90 países de todo el mundo. Desde interruptores y receptáculos simples hasta sistemas de redes y automatización del hogar inteligente, Leviton supera las necesidades del mercado al ofrecer productos innovadores para crear entornos inteligentes y sostenibles a través de productos de cableado eléctrico, soluciones de conectividad del centro de datos y de redes, sistemas de manejo de energía de iluminación e iluminación LED y aplicaciones de seguridad y automatización. Para Leviton, es evidente que el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite www.leviton.com, www.facebook.com/levitonwww.twitter.com/leviton o www.youtube.com/Levitonmfg