MELVILLE, N.Y., 17 de abril de 2023 – Leviton, proveedor líder en equipos de suministro para vehículos eléctricos residenciales (EVSE) y tecnología inalámbrica para el hogar inteligente, anunció hoy la disponibilidad de una mejora importante en la aplicación My Leviton para las estaciones de carga de la serie EV con compatibilidad con aplicaciones, que lanzado a principios de este año. Las nuevas capacidades incluyen la capacidad de programar sesiones de carga, iniciar y detener la carga de forma remota desde cualquier lugar y habilitar/deshabilitar el control de acceso.
“Los comentarios que recibimos de los usuarios de My Leviton con las capacidades iniciales de la serie Smart EV en la que lanzamos enero 2023 fueron muy positivos”, dijo Andrew Taddoni, Director de Manejo de Productos y Desarrollo Comercial para soluciones de carga de vehículos eléctricos de Leviton. “Parte de esos comentarios incluía un interés en las funcionalidades adicionales de la aplicación, que nos complace ofrecer a nuestros clientes en esta actualización de la aplicación”.
Una funcionalidad importante incluida con la actualización de la aplicación es la capacidad de programar sesiones de carga con antelación. Esto permite a los usuarios seleccionar tiempos de carga más eficientes, como programar durante las horas de menor consumo para ahorrar en facturas de electricidad e incluso calificar para muchos programas de incentivos y descuentos residenciales. Esta actualización no solo permite una carga más eficiente, sino que también brinda a los propietarios de estaciones mayor flexibilidad y control de su carga. Con la aplicación My Leviton, los usuarios ahora pueden detener y comenzar la carga de forma remota desde cualquier lugar si el vehículo está enchufado, lo que garantiza que el vehículo se cargue sin importar dónde se encuentren en ese momento.
Además, la aplicación se puede usar para activar/desactivar el control de acceso, ideal para aplicaciones como unidades de viviendas múltiples (Multi-Dwelling Units, MDU) y áreas de estacionamiento compartidas donde, además del propietario de la estación, pueden acceder físicamente al cargador.
Esta actualización de la aplicación es solo la última evolución de la serie Smart EV, que se rediseñó para ofrecer un aspecto elegante, una nueva clasificación Energy Star y amperajes más altos para una carga más rápida del vehículo. Además de su compatibilidad con las estaciones de carga de la serie EV, la aplicación My Leviton también permite controlar las líneas de productos del centro de carga inteligente de Leviton y Decora Smart™ con wifi®, lo que permite a los usuarios realizar acciones como programar ambientes de iluminación y ver el consumo de energía del centro de carga en tiempo real.
Para obtener más información sobre el equipo de suministro y asistencia para vehículos eléctricos de Leviton, visite www.leviton.com/evrgreen.
Más información acerca del ecosistema My Leviton
La aplicación My Leviton para productos iOS y Android es una descarga gratuita y está disponible en inglés, español y francés. Con los productos inteligentes My Leviton, las funciones incluyen monitorizar el uso de electricidad en interruptores de circuitos inteligentes por circuito ramal, configurar, administrar y personalizar configuraciones y programas de iluminación del hogar, conectarse con asistentes de voz y otros socios, entre ellos Amazon Alexa, Google Assistant y Nest, para crear un ecosistema de hogar inteligente, la última serie de vehículos eléctricos y mucho más. La aplicación My Leviton también permite a los usuarios incluir múltiples familiares y hogares en la misma cuenta, lo que brinda acceso de un solo punto a casas de vacaciones o edificios exteriores. Además, la asistencia al usuario está integrada directamente en la aplicación, lo que brinda acceso a recursos de solución de problemas. Obtenga más información en www.leviton.com/myleviton.
Acerca de la unidad de negocios comercial e industrial de Leviton
La completa línea de productos de cableado eléctrico de grado comercial e industrial les ofrece a los constructores, contratistas y especificadores soluciones diseñadas para resistir los entornos comerciales más adversos y las aplicaciones industriales más rigurosas. Leviton fabrica de todo, desde productos de cableado de grado comercial, industrial y hospitalario hasta productos de protección contra sobretensiones, equipos de suministro para vehículos eléctricos, soluciones de alimentación temporal, interruptores arrancadores de motor de alta resistencia, productos impermeables IEC y NEMA y mucho más. Obtenga más información en www.leviton.com/commercial.
Acerca de Leviton
Leviton es la opción inteligente, ya que ofrece la gama más completa de soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de la actualidad en más de 90 países de todo el mundo. Desde interruptores y receptáculos simples hasta sistemas de redes y automatización del hogar inteligente, Leviton supera las necesidades del mercado al ofrecer productos innovadores para crear entornos inteligentes y sostenibles a través de productos de cableado eléctrico, soluciones de conectividad de redes y centros de datos, sistemas de manejo de energía de iluminación e iluminación LED y aplicaciones de seguridad y automatización. Para Leviton, es evidente que el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite leviton.com, facebook.com/leviton, twitter.com/leviton o youtube.com/leviton.